This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:控制逻辑

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752405/hd3ss215-control-logic

器件型号:HD3SS215

我正在使用 HD3SS215芯片制作开关。 当我将芯片用作2x1开关时遇到问题;2个输入和1个输出。

1) 1)在输出中、即使我更改了 DX_SEL 值、也仅显示端口 A 信号、但不显示端口 B 信号。

2) 2)每当我将 HDMI 电缆从监视器连接到端口 C 时、端口 C 的 HPD 引脚上的电压约为5V、而不在端口 A 上连接 HDMI 电缆时、它会在端口 A 的 HPD 引脚上产生大约3.3V……的电压 端口 B 未发生这种情况

3) 3)每当我将 HDMI 电缆连接到端口 B 时、它们在端口 B 的 HPD 引脚上的电压会为5V、而其余的信号引脚会产生0V

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

在下面的原理图中、我进行了一些修改:

1) 1)我已从每个 HDMI 连接器14引脚上断开接地连接、并将连接器主体安装侧上的20、21、22、23引脚直接接地。

2) 2)在原理图文件中、端口 C D2 (P)、D2 (N)根据 HD3SS215数据表交替显示 D0 (P)、D0 (N)。

3) 3)在第一点、正如我提到的、我已经从第14引脚上移除了接地。 端口 B 连接器的接地端未连接。 因此、我添加了来自端口 A 连接器接地过孔的接地连接。

e2e.ti.com/.../hdmi-1x2-rev-1.0_5F00_Schematic-_2800_2_2900_.pdf