This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC USB 布线最大长度限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752155/tps65982-tps65982dc-usb-traces-max-length-limit

器件型号:TPS65982

您好!

在连接 Type C 连接器的4条布线(TPS65982的引脚 K6、L6、K7、L7)下方、PCB 上的这些布线长度大于6000 mil。 TI 对此有关注? 谢谢!

USB 2.0输入 来自 CPU Intel Whiskey Lake U

 

6122.0

615.0

6082.6.

6085.3

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    6000密耳太长、另请注意、PD 控制器与 Intel 控制器之间将有更多的迹线。 我建议减小布线尺寸或在路径中使用转接驱动器。

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。
    谢谢、
    Rahul