This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:有源模式的电流消耗

Guru**** 2931820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740549/tca5405-current-consumption-of-active-mode

器件型号:TCA5405

尊敬的所有人:

数据表中没有像下图那样的典型电流消耗值和 Vcc 条件。

我们需要了解 详细的典型电流消耗值和工作模式的 Vcc 条件。

我们认为 Vcc 条件为1.65V 至3.6V。 对吗?

请告诉我们。

(数据表-第3页)

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffrey、

    该器件实际上相当旧。 我不得不四处挖掘、但我确实找到了一些有关 ICC (有效)的数据。 400uA 的最大电流似乎包括3.6V、但我怀疑电源电流没有被称为典型值、因为它完全取决于 Vcc 和温度。

    例如:

    25°C 时、1.6V 的 VCC 处于110~115 μ A 区域

    25C 时2.5V 的 VCC 为230~240 μ A 范围

    您是否正在寻找一个设定的条件? 如果您提供 Vcc 和温度范围、我可能会为您提供一个估算值。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    请参阅以下条件。 (TA=25C)



    此致、
    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jefferey、

    待机:

    2.3V 至3.6V =~1040nA 似乎是平均值、而数据表的最大值可用于此值(2uA)、但我在数据中看到的最大值为~1300nA (这是在85°C 时)。 电压值在3.6V 时最大、因此我将为您提供其中的数字。

    1.65V 至2.3V=~625nA 似乎是平均值、而我在数据中看到的最大值为~790nA (这是在85C 时)。 电压值在2.3V 时最大、因此我将为您提供其中的数字。

    活动:

    2.3V 至3.6V =~380uA 似乎是平均值、而我在数据中看到的最大值为~384uA (这是在85°C 时)。 电压值在3.6V 时最大、因此我将为您提供其中的数字。

    1.65V 至2.3V=~211uA 似乎是平均值、而我在数据中看到的最大值为~214uA (这是在25°C 时)。 电压值在2.3V 时最大、因此我将为您提供其中的数字。

    请记住、我向您提供的数字来自一组数据点、而不是数据表提供的担保。 您可以使用这些数字作为参考。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的数据。
    如上所述、我将使用这些平均电流值作为参考。

    此致、
    Jeffrey