This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 HD3SS215中的 AUX 引脚来切换 CEC 和 Ulutility 信号

Guru**** 2756765 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TS3USB221, HD3SS215EVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737162/using-aux-pin-in-hd3ss215-for-switching-cec-and-ultility-signal

主题中讨论的其他器件:HD3SS215TS3USB221HD3SS215EVMTMDS181

我正在使用 HD3SS215来切换 HDMI 信号的项目。  
我意识到不需要 AUX 引脚、而 CEC 没有引脚、HDMI 2.0标准没有 ulutility 信号。
我想知道是否可以使用 AUX 引脚(AUXp 和 AUXn)切换 CEC 和 Ulutility 信号?
如果可以、我如何配置这些引脚来实现该目的? 如果没有、我可以使用 TS3USB221来切换这些信号吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    CEC 可以是5V 信号、而 AUX 为3.3V。 您实际上不需要 CEC 即可通过交换机、您只需将来自所有连接器的 CEC 连接在一起、请参阅 HD3SS215EVM 原理图以供参考。

    为什么需要使用实用程序信号?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。
    我的客户请求切换所有信号(包括 CEC 和 Utility)以测试电缆。 是否可以使用 TS3USB221切换 CEC 和实用程序信号。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    图中有原理图。 我已经阅读了 HDMI 应用的 TDMMS181和 HD3SS215数据表、但我对 DDC 时钟和数据的上拉电阻值有疑问。 您能告诉 R1到 R10的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    R1和 R2将被视为灌电流、因此它们将为47k。 R9和 R10将被视为源、因此它们是2K。

    您不需要 R3、R4、R7和 R8。

    R5和 R6将取决于 I2C 转换时间和驱动强度、因此它们将根据示波器测量进行调整。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢你的帮助。 这对我有很大帮助。 祝您工作顺利、
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当我们在此电路中还使用上拉电阻器:R3、R4、R7和 R8时、会发生什么情况?
    它是否正常工作?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请查看 TMDS181数据表的第9.2.3.1节。 使用 R3、R4、R7和 R8将起作用、但我相信 R5和 R6就足够了。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉打扰你。

    当我检查设计时、我遇到了有关 HDMI 热插拔检测信号的问题。  让我们看看下面的方框图:

      

    HPD 信号必须经过许多芯片才能从拉电流侧传输到灌电流侧。
    我们是否需要为该电路提供任何进一步的上拉和下拉电阻器?
    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    HPD 从灌电流变为拉电流、但它只是一个直流信号、我不明白为什么您需要在 HPD 上进行上拉/下拉、除非您对灌电流驱动能力或拉电流接收能力有一些问题。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的帮助、