This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:TSU6111作为 UART 开关

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740568/tsu6111-tsu6111-as-uart-switch

器件型号:TSU6111
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

尊敬的团队:

我采购的器件可以是 UART 开关、您能帮您确认 TSU6111数据表吗?

TSU6111上有两个输出接口、一个是 USB、另一个是 UART、如果我希望这两个接口都是 UART、该怎么办? (如果不是、请建议合适的选项)

该驱动程序支持 Linux 还是 Windows?

TSU6111专为具有充电器功能的移动解决方案而设计;对于我的应用、您是否有其他器件可满足我的要求、请推荐。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    对于我的解决方案、如果我不需要充电器、您有什么建议吗?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件适用于特定应用。 如果您只需要无源开关、则可以使用 ts3usb221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:

    感谢您提供相关信息。
    我将与客户讨论。

    BR
    Kevin