This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:使用 USSUES 的 DS90UB928QEVM

Guru**** 2503625 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739517/ds90ub928qevm-ds90ub928qevm-using-ussues

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

 

我最近在 TI 网站上购买了演示板 DS90UB928QEVM。 目前、我遇到了几个问题

 

1)            1)接收到的板外观与页面 www.ti.com/.../DS90UB928QEVM 上显示的板外观不同

为什么?

 

2)            2013年2月的 DS90UB928QEVM 用户指南文档(可在以下网页下载: www.ti.com/.../DS90UB928QEVM )与我收到的电路板硬件不符(下图)。 本文档是否有与此设计发展相一致的更新版本? 如果是:如何才能得到?

 

 

 

3)            Windows 驱动程序安装问题:无法使用用户指南文档(安装指南)中提供的名称识别主板。 ALP 软件在冻结时似乎无法正常工作。

安装此驱动程序和 ALP 软件时,建议使用什么 Windows 版本?

是否有符合新主板硬件的更新软件包?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您有哪个版本的电路板? 照片在您的帖子上没有正确显示、您能否重新附加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    很抱歉您的问题。
    回答您的问题:
    1) 1)我发现 EVM 最近进行了重新设计。
    2)看起来文档未更新以反映新的 EVM 设计。 我必须联系我们的技术写作人员、以了解是否有更新的文档。 可能需要几天时间。
    3) 3)启动 ALP 软件。 在 ALP 左侧有一个帮助选项卡。 请按逐行说明操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在我们的电子邮件中进行跟进后、我将在用户指南更新之前从存储库中访问更新的原理图后立即提供这些原理图。