This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref2不比 Vref1大0.6V

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741101/pca9306-vref2-not-0-6v-greater-than-vref1

器件型号:PCA9306

出于我们的好奇、如果 Vref2不大于 Vref1 0.6V、器件将如何工作?   

假设 Vref2等于 Vref1。  我知道该器件不会用作缓冲器。  器件是否不会导通、因为不满足 Vref 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    该器件仍会传导低逻辑电平、但当任一端的电压开始下降时、它不会立即开始传导。 相反、一旦 VREF1上的电压降至 VREF2以下0.6V、开关将开始打开。 对于极低电压应用、这可能会对时序产生显著影响、但对于其他应用、我不会期望以这种方式运行器件时出现太多问题。

    最大