This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMH6526:激光二极管驱动器

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741018/webench-tools-lmh6526-laser-diode-driver

器件型号:LMH6526

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 LMH6526设计了 SOA 驱动器、如附件中所示。 我使用 STS DG645生成了 LVDS 信号。 我已经检查了 PCB 上的短路/开路、一切都符合预期。 我还测量了电压、它们都很好、但输出显示没有什么用处。 是否可以进行交叉检查、并告诉我是否要将某件事遗出。 随附的是 PCB 设计、如 wele2e.ti.com/.../1106.Schematic-Prints.pdfe2e.ti.com/.../3348.1106.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    在数据表的表2中、当您已接地的 ENR=0时、IOUT 为关闭状态。

    此致、

    肖恩