This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP23:需要器件间的偏斜

Guru**** 2926080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740864/sn65lvcp23-device-to-device-skew-needed

器件型号:SN65LVCP23

大家好、团队、

数据表指定了10ps (典型值)和50ps (最大值)的通道间偏差。 当使用多个 SN65LVCP23并联开关多个 LVDS 信号时、我们需要知道器件之间的偏差

可以提供吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用相同的源、则偏斜取决于布线长度匹配情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    让我们假设两个不同电路板上的2个 IC 的条件完全相同。

    两个通道之间的典型偏斜均为10ps。

    如果两个器件都满足典型值、则器件间偏移也将为10ps、对吧?

    如果器件1的 out0和 out1之间的偏差为10ps、而器件2的偏差为50ps、则最大值为 部件之间的偏差为50ps、对吧?

    如果我错了、请确认或告知我。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、但两个不同器件的信号必须同步、然后您可以找到这两个器件的偏斜。