This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:信号调节中继器上的混合协议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740731/ds64br401-mix-protocols-on-signal-conditioning-repeater

器件型号:DS64BR401

大家好、我正在考虑将 DS64BR401中继器用于 PCIe、sRIO 和 SGMII。 我有2个 PCIe 通道、4个 sRIO 通道和3个 SGMII 通道。 该器件具有4个 TX 通道和4个 RX 通道。 可以将芯片上的协议混合在一起吗? 例如:

IB0连接到 PCIe
IB1连接到 PCIe
IB2连接到 SRIO
IB3连接到 SRIO

IA0连接到 PCIe
IA1连接到 PCIe
IA2连接到 SRIO
IA3连接到 SRIO

我想知道这是否可以?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    可以混合协议-只需注意每个接口上的不同衰减级别。

    此致、
    Lee