This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:配置设置

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740752/ds80pci402-configuration-settings

器件型号:DS80PCI402

您好!

我已经完成了一个 NVMe 主机总线适配器、该适配器可插入 PCI-e x4插槽、并为 SFF8612 OCuLink 连接器提供4通道 Gen3数据

然后通过 SFF8611至 SFF8643适配器电缆。 在我的测试过程中、我能够访问 Intel DC P4600 1.6TB U.2 SSD。

在 ASUS B150 Pro 游戏主板的 x16 PCIe 连接器之一上、可提供3300+ MB/秒的顺序读取性能、并具有 Crystal Disk 5.1.2基准

但是、当我将其插入视频插槽时、我只能获得850+MB/s 的读取性能。

我还有一个无源 HBA 解决方案,它在该视频插槽中提供3300MB/秒的速度。

对于 A 端口和 B 端口、我的去加重配置都是1、0

对于两条总线、我的均衡配置都是 R、R。

我还将卡安装到了一个 ASRock Z270 Supercarrier 系统中、该系统具有4个 x16插槽、并且使用有源卡时、我只能获得800+MB/sec 的读取和写入性能

UEFI 中是否有任何可能导致总线减少为单通道运行的内容?

最初、我有一个零欧姆电阻器将 X1至 X4存在信号与引脚 A1短接、但移除了该连接。

如有任何信息和需要检查的事项、我们将不胜感激。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试降低均衡和去加重级别。  通常、PCIe 第3代的最佳均衡是较低的4级之一。  从最小值开始、每次一步完成均衡。

    输出波形 的 设置可能大于正常设置。  您可以尝试设置 DEMx1 = 1和 DEMx0 = 0 (它可能已经处于此设置)。

    其他配置引脚连接到哪个电平?

    RXDET 等

    此致、

    Lee