This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:3.3V 模式 DS64BR111

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740750/ds64br111-3-3v-mode-ds64br111

器件型号:DS64BR111

大家好、我将使用 DS64BR111、并已决定使用3.3V 电源。 我只想验证在3.3V 模式下、VDD 引脚(21、22)仅连接到0.1uF 电容接地。 是这样吗?

最后、我想使用 LOS 引脚来控制和 LED、这是可行的吗? 我知道它是一个开漏输出。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    同意。 由于您处于3.3V 电源模式、因此 VDD 引脚需要电源耦合、如数据表中所述。

    以下是其他引脚上需要的其他偏置-对于3.3V 工作模式:
    将 VDD_SEL = 0与1K 电阻连接到 GND。
    2.将3.3V 电源馈入 VIN 引脚。 建议在 VIN 上进行本地1.0uF 去耦。
    请参阅下面有关 VDD 旁路的数据表信息。
    SDA 和 SCL 引脚应将上拉电阻器连接到 VIN
    任何需要连接到"逻辑1"的4级输入都应使用1K 电阻连接到 VIN

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔

    大家好、感谢您回复我的帖子。 在 LOS 引脚上使用 LED 会怎么样?
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    没问题。 只需添加一个串联电阻器即可限制电流。 值将根据所选的 LED 而变化。 我们通常在此输出上使用10mA LED。

    此致、
    Lee