This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:要求24个高电平有效通道

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740521/tic12400-requirement-of-24-active-high-channel

器件型号:TIC12400

您好!

我们在远程信息处理设计中考虑了 TIC12400-Q1器件、以从车辆读取多个输入。

我们在下面只提供了几个技术问题、

  1. 是否可以检测高侧输入的电池短路和接地短路? 如果是、请提供详细信息。
  2. 是否可以检测低侧输入的电池短路和接地短路? 如果是、请提供详细信息。

 请就此提供帮助。

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、
    我的一位同事正在研究这个问题、并将采取后续行动。

    您能否分享一下器件的使用方式以及使用了哪种类型的开关(以及电阻值)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,umamaheswar,

    是的、可以检测您在 TIC12400-Q1中描述的条件:

    这些方法解释如下:

    1.接地开关对蓄电池短路

    使用与同一开关连接的2个输入引脚(一个具有上拉电源、另一个具有下拉灌电流)、可以实现对电池短路、以进行接地连接开关检测。

    配置如下:

    当开关接地时、集成 ADC 能够确定开关网络是否处于正常运行状态或对电池短路。 真值表如下所示:

    2.蓄电池连接开关对地短路

    同样、在相同的2输入配置下、真值表如下所示:

    3.接地开关对地短路:

    •这可以通过使用一个输入来实现。 通过添加一个与接地开关串联的电阻器、ADC 可以区分输入是直接接地短路还是开关是闭合的。

    4.蓄电池连接开关对蓄电池短路

    •如果系统中的 Vbat 稳定且使用一个输入引脚、则可以执行此操作。 如果 Vbat 电平一致、添加一个与开关串联的电阻器可以使 ADC 确定器件是否与 Vbat 短路或开关是否闭合。