This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-32EVM:安装孔位置和尺寸

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739416/sn65lvds31-32evm-mounting-hole-positions-and-dimensions

器件型号:SN65LVDS31-32EVM

你(们)好 我正在尝试为 SN65LVDS31-32EVM 构建外壳、但找不到电路板的安装孔尺寸。 我能否获取 SN65LVDS31-32EVM 的以下测量结果?

-电路板长度

-电路板宽度

-板高度

-从边线到每个孔中心的距离(每个孔2次测量,总共12次测量,除非它们与边线的距离相同)

-孔直径

感谢你能抽出时间、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    我将尝试找到此信息并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    以下是电路板的尺寸(以英寸为单位)
    -电路板长度:6.5英寸
    -电路板宽度:2.5英寸
    -电路板高度:0.062英寸
    -从边线到每个孔中心的距离:0.25英寸
    -孔径:0.16"

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 再次感谢 Yaser

    此致、

    Ethan