This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:TIOS101-3短路测试失败

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735725/tios101-tios101-3-failed-short-circuit-test

器件型号:TIOS101

您好!

我的一位客户使用 以下流程对 TIOS101-3进行短路测试、发现器件损坏。 有什么线索或建议如何解决?  

1.驱动输出低电平--> uC 控制 TIOS101-3的输入。 -->电压3.3V
2. 24V 短路输出
3.持续保持短时间超过5-10秒 (FAULT 引脚根据数据表-->预期行为显示错误。)
4.删除短接
5.观察是否损坏-->输出级是否损坏。 测量后输出阻抗为130欧姆-->意外行为

第5步后、IC 持续处于短路模式、因为输出级已损坏。
我对 PCB 上的两个芯片进行了测试、但很遗憾、这两个芯片都损坏了。
I_LIM_ADJ 引脚对地短路。

Thx 提前。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    我在这里的 EVM 上重复了相同的测试、无法重现故障。 我只有一个器件可用、因此我订购了更多器件来支持其他测试。

    通常、应通过两种机制来保护器件免受这些过流情况的影响:输出电流监控(和自动关断)以及热关断。 这些应有助于降低此类故障的可能性。

    您能否详细解释一下如何应用短路? 如果通过电缆发生短路、则可能会由于电缆的电感响应电流快速变化的方式(例如、当 TIOS101驱动器关闭时)而产生电压尖峰。 如果您的示波器探头能够支持更高的电压、则可以通过在短路时监控 OUT 引脚和24V 电源来检查这些瞬变。

    我也对使用的电源很好奇。 这种情况会导致负载电流发生较大且相对较快的变化。 某些电源可能会通过其稳压输出上的过冲或振铃来响应负载瞬态。 这可以再次通过示波器进行检查。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    以下是相关信息:  

    I_LIM_ADJ 引脚对地短路。  这意味着 Rset 为零

    短路是使用简单的电缆完成的。 短路期间、'OUT"引脚上无负载。

    为了让您更深入地了解测试情况、下面是短路期间的示波器测量。



    DE_NFAULT =来自 IC 的 NFAULT 信号(引脚2)
    DO 有效_LO =它是一个监视输出电压的信号(这是我们的内部要求)。 监控使用基于晶体管的简单解决方案。 如果输出为高电平、则变为低电平。
    DO = IC 的输出(引脚8)、

    我同意在测量过程中观察到过冲和振铃。 但当故障信号变为低电平时、会出现这种情况。

    请检查一下、并告诉我您能否从中得出一些结论。

    最佳 Rgds、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK、

    明天我应该会得到新的器件、这样我就可以再检查几个器件了。

    与此同时、我想更好地了解过冲。 屏幕截图中所示的 DOUT 上的振铃对应于输出驱动器关断时(通过 NFAULT 的下降沿发出信号)、因此可能是由于电流在电缆电感上快速变化所致。 当电流重新打开(~15ms 后)时、也可能会出现类似的现象。 您是否认为您可以检查这两个条件并进一步放大示波器的水平刻度、以便我们可以看到振铃的满振幅?

    我的问题是过冲会直接由于过压应力或触发内部瞬态保护钳位电路(然后尝试从直流轨灌入电流并损坏)而损坏器件。 如果是这种情况、那么简单的解决方案、如 OUT 引脚上的一些额外电容、可能会有所帮助。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我的 PCB 是有限的套件、我不能再损坏这些套件了。 因此、在我获得已申请的 IC 样片之前、我不会再进行任何短路测试。 我应该在下周测试一次、我将更换样片。

    同时、您能否为我运行一个测试?

    1.保持输出处于三态并短接至零。 (EN 引脚为低电平或开路)
    2.与1相同,但短至24V

    此致、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK、

    我尝试了该测试、没有发现任何意外行为。 当 EN 引脚连接至低电平时、无论施加0V 还是24V、器件的输出都充当高阻抗。 两种情况都不会损坏器件。

    我还重复了之前的测试、即在 RSET = 0欧姆、EN 高电平、TXD 高电平(因此输出被拉低)的情况下、将输出短接至 VCC (设置为24V)。 我看到了所有这些器件的正确行为。 驱动器识别到过流情况并自动关闭、然后定期重试。 当驱动器启用时、它会将 OUT 线下拉5-10 V (由于我的电源比 TIO 驱动器强、因此不会一直拉至0V)。 在自动禁用驱动器时、我没有观察到任何过冲、因为输出电压会增加到24V。(我的短接线相对较短-约为0.5m)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK、

    我只是想知道您是否在解决此问题方面取得了进一步的进展。 您是否收到了替换样片并进行了您计划的测试?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    Thx 用于跟进:

    是的。 只需在电路板上测试样片 IC。 对我们来说还不错。 这确实看起来 IC 受损是一个孤立事件、因此目前可以忽略。

    我能否检查高侧和低侧驱动器之间是否存在任何固有差异? 换言之、如果我将最大输出电流设置为200mA、那么高侧驱动器输出和低侧驱动器输出应该有什么值? %或绝对值的最大变化是可以的。 我相信 TI 应该拥有整个范围内的数据(图形或表格式)
    我想知道这些差异、因为从我们的设计角度来看、这可能是一个安全关键问题。 我们根据 IEC 61508标准进行设计。 我们需要此信息用于我们的设计参数。

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK、

    输出电流不受连续限制、仅使用 RLIM 电阻设置过流警告/关断的阈值。 因此、在短路条件下流动的瞬时电流仅受短路电阻、高侧或低侧驱动器的输出阻抗(在两种情况下均约为4欧姆)以及电源阻抗(VCC 和接地回路)的限制。 超过配置限值的电流持续时间超过电流故障消隐时间会导致故障指示和关断。

    最大