Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP130 您好专家、
我在阅读 dp130数据表时有几个问题。
- EQ 输入级是基于链路协商进行自配置的--这是否意味着我们不必更改 EQ?但表3显示了用于选择 EQ 的引脚配置和 I2C 控制。
- Link 培训的结果是什么? 链路训练是否决定了电压摆幅电平和预加重电平? 然后、根据预加重、我们可以通过 I2C 设置表11-14中的 EQ?
- 您能帮我了解链路训练和 DPCD 之间的连接吗?
非常感谢!
此致、
杨波