This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:RBIAS 上的电阻器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740932/dp83822h-resistor-on-rbias

器件型号:DP83822H

大家好 、

数据表显示、必须将4.87k 电阻器连接到 RBIAS 引脚。

1、 这里为什么需要4.87k 电阻器? 我们能否用4.7K 电阻器替代它?

2.这个电阻器有什么功能? 它的内部电路是什么?

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    发送器使用 RBIAS 来调整线路上输出电压摆幅/数据的幅度。 我们建议坚持使用4.87K 以满足 IEEE 合规性。

    此致、
    GET