This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 自动协商

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740530/dp83867e-sgmii-auto-negotiation

器件型号:DP83867E

您好!

我需要禁用 SGMII 4线设置上的自动协商!
我设法通过使用 MDIO 接口通过寄存器2地址0x0014中的寄存器位7禁用此功能。

我的问题是、我可以通过硬件使用搭接或其他任何东西来配置它吗? 我发现您可以将 RX_CTRL 设置为模式4以禁用自动协商、但它不会指定是用于 SGMII 还是以太网。

此致、
Oskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oskar、

    为了禁用 SGMII 自动协商、DP83867不提供硬件设置选项。 您必须使用寄存器配置。

    此致、
    GET