This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215 3:1与放大器;6G 解决方案。

Guru**** 2979320 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS361B, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739101/hd3ss215-hd3ss215-3-1-6g-solution

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS361B、 TS3DV642

您好、先生、

我们的客户希望使用 HDMI 开关3:1和 6Gbps、  

我知道 TI HD3SS215 2:1版本、TI 是否具有 支持3:1 和6Gbps 的 HDMI 开关?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我们确实有 HDMI 3:1开关、但遗憾的是、它只能达到3G。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是指 TMDS361B?
    客户调查6Gbps 解决方案、TI 是否有此计划?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    正确。 遗憾的是、我们目前没有3:1 6G HDMI 开关解决方案。 它们必须在设计中级联两个 TS3DV642开关。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢。

    Hugo