This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3221:3221/3222代替2411/2412、适用于24位并行 RGB 加 I2C 和 GPIO?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740676/ds92lv3221-3221-3222-in-place-of-2411-2412-for-24-bit-parallel-rgb-plus-i2c-and-gpio

器件型号:DS92LV3221
主题中讨论的其他器件:DS92LV2411

目前、我使用 DS92LV2411和2412通过 LVDS 传输24位并行 LCD RGB 数据。  但是、我还必须使用串联电阻器、电压钳位和专用的 I2C 隔离器分别隔离2条 GPIO 线路和 I2C 对。  如果我使用3221/3222发送/接收相同的24位 RGB 数据线、我是否可以使用其余的一些数据线(因为3221/3222是2个 LVDS 对中的32位)来发送/接收 GPIO 和 I2C? 我的理解是、这些器件只是通过单个高频差分对对对对多路复用和串行化数字线路、然后在接收端对多路信号分离器/多路信号分离器进行解串、 因此、在我看来、只要输入是数字逻辑电平、并且不会以50MHz 以上的速度改变状态、那么 ser/DES 过程就不应该关心输入的附加内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    只要输入与电气和开关特性兼容、我认为这应该是好的。

    此致、
    I.K.