This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:选择自举引脚以实现最大

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740600/tmds181-strap-pin-selection-for-max

器件型号:TMDS181

您好!

我们在电路板中使用 TMDS181RGZT、并在引脚搭接模式下使用它。

 EQ_SEL 和 PRE_SEL 的最佳组合是什么?

我希望以4k60fps 的分辨率传递视频数据。

有人可以提供帮助吗?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南日达

    您可以使用这些作为起始值:

    - SIG_EN =低电平(信号检测电路被禁用)
    - EQ_SEL = NC (自适应 EQ)
    - PRE_SEL = NC (0dB)
    -VSadj = 7.06kΩ μ A
    - TX_TERM_CTL = NC (自动选择端接阻抗)

    但这些值取决于应用、您必须根据测试结果对其进行调整。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您还能为我提供 有关 SN75DP159RSBT 和 SN65DP141RLJR (均衡和挤占设置)的设置。

    谢谢、此致、

    南日达 M