This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如何通过 PD 控制器设置 TUSB544显示端口配置?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740348/tusb544-how-to-set-the-tusb544-display-port-configuration-via-pd-controller

器件型号:TUSB544

你(们)好,先生

我们在系统中有一个 PD 和 EC 控制器、想要知道是否插入了显示端口软件狗。

当 TUSB544获得 HPD 信号时。 通过 PD 控制器控制 TUSB544以实现显示端口功能的过程/设置是什么?

控制 CTL1/CTL0/FLIP 这些引脚? 请提供建议,谢谢!!

此致。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam

    PD 控制器将根据通过 CC1/CC2线路传输的信息来驱动 FLIP/CTL0/CTL1/DIR0/DIR1 (GPIO 模式下的 TUSB544)或 SCL/SDA (I2C 模式下的 TUSB544)。

    有关 FLIP/CTL0/CTL1/DIR0/DIR1配置、请参阅 TUSB544数据表的表2。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复!!

    此致、

    Sam