请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 您好、Sirs、
我想双击每通道 dphy440 CSI-2输入的最大数据速率。
根据数据表第1页的说明:
-是否支持每个通道1.5Gbps 输入。 4通道输入的总速率为6Gbps?
-CSI-2/DSI CLK 范围为100MHz~750MHz 。 如何支持每通道1.5Gbps?
有什么误解吗? 太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
我想双击每通道 dphy440 CSI-2输入的最大数据速率。
根据数据表第1页的说明:
-是否支持每个通道1.5Gbps 输入。 4通道输入的总速率为6Gbps?
-CSI-2/DSI CLK 范围为100MHz~750MHz 。 如何支持每通道1.5Gbps?
有什么误解吗? 太棒了!