This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:每通道最大数据速率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740484/sn65dphy440ss-max-data-rate-per-lane

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、Sirs、

我想双击每通道 dphy440 CSI-2输入的最大数据速率。

根据数据表第1页的说明:

-是否支持每个通道1.5Gbps 输入。 4通道输入的总速率为6Gbps?

-CSI-2/DSI CLK 范围为100MHz~750MHz 。 如何支持每通道1.5Gbps?

有什么误解吗?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry

    MIPI 数据通道是 DDR 接口、CSI-2位时钟频率为每通道数据速率的½ μ A。

    位时钟频率=每通道数据速率/ 2

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 非常感谢~