This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:电缆要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739894/sn65mlvd206b-cable-requirement

器件型号:SN65MLVD206B

您好!

我希望您确认 M-LVDS 的电缆要求。

下面是 SN65MLVD206B 的配置(使用4个收发器)。

  

是否可以确认上述配置的电缆要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San

    根据 M-LVDS 标准、基本电缆要求是它需要双绞线、特性阻抗需要为100 Ω+/-10%、衰减需要< 6dB。 通常使用 Cat5电缆。 对于更长的距离和更高的速率、屏蔽和更高的线规会很有帮助。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser-San、

    根据以下页面、电缆要求至少会根据电缆类别和速度而变化。
    www.interfacebus.com/Design_Connector_899_MLVDS.html

    我还想知道每种情况的电缆长度。
    我认为、这种限制不仅取决于节点数量和速度、还取决于电缆衰减和类别。
    您能否显示 TI M-LVDS 器件的规格(或应用手册)?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    没有超出我提到的特定电缆要求。 我们确实有针对 TI M-LVDS 线路的速率和距离测试结果,适用于 Cat5e 类电缆: www.ti.com/.../slaa845
    此外,我们还通过测试使用不同类型电缆的 LVDS 设备获得了结果: www.ti.com/.../slla053 。 这适用于 LVDS 器件、而不是 M-LVDS 器件、但它可以让您大致了解电缆类型对 LVDS 性能的影响。

    此致、
    相位