This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA980X I2C 缓冲器输入问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736443/tca9803-tca980x-i2c-buffer-input-issue

器件型号:TCA9803

你(们)好

      我使用 TCA9803。 如果输出端为 WEn I ENABLE,则输入端具有200ns 的电压将会低至 GND。

这是正常的吗?  

通道2是输出  

通道1是输入

文件为启用和禁用波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kerr、

    我能否看到该器件的原理图以及连接到该器件的其他器件? 方框图会有所帮助。

    黄色的 A 侧和绿色的 B 侧还是相反?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

         文件是 原理图。 波形位于端口 A (A 侧)。 我尝试安装 R343和 R351。 它有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kerr、

    我看不到您的原理图有任何问题。

    再看一下您的波形图、它看起来黄色波形的上升速度有点快。 主器件是否驱动黄色波形开漏? 在我看来、您使用的是推挽输出。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kerr、

    我刚刚与在该器件上工作的设计工程师之一进行了联系。 这种行为看起来很正常、每次侧变为低电平都会发生。 通常、主/从器件具有足够低的电压、无法看到此步骤、但如果主/从器件具有较弱的下拉强度、则此步骤可见。

    这种行为不会导致器件损坏(或总线上的其他器件)。

    谢谢、
    -Bobby