This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:仅当 bps 设置为9600时才正常工作

Guru**** 2529140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733049/max3243-only-works-normally-when-bps-set-to-9600

器件型号:MAX3243

大家好、

我们在项目中使用 MAX3243EC、问题是当 bps 设置为9600时、它正常工作、但如果设置为更高的 bps、它会返回代码损坏。

此外、我们还使用与数据表中推荐的环回测试电路相同的电路。 您能给我们一些建议吗? 谢谢

如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    很抱歉听到您的问题。 您的电源电压是3.3V 还是5V? 如何配置额外的电容器? 电源是否存在任何电流限制? DOUT 的负载是多少? 我期待您的回答。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这是3243至 RS232连接器的图片。

    P3V3_STBY 对3243芯片没有电流限制。

    COM 回送测试将信号从 TXD 发送到 RXD、因此 DOUT 的负载是3243的 Din。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    老实说、原理图对我来说很好。 您能否再次检查回路连接? 如果 连接器为 DB9、通常引脚2和引脚3短接。 您可以参阅本文 。 当它达到 IC 电平时、 DOUT 与其中一个 RIN 短接。 如果有道理、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我只是想再次入住-您在调试时是否有任何幸运? 我认为 Hao 关于检查连接的评论是有道理的、因为如果您将两条不同的输出线短接在一起、您可能会看到类似这样的波形。 (如果两个输出均驱动为高电平、则组合输出将为高电平;如果两个输出均驱动为低电平、则组合输出将为低电平;如果两个短路输出相互驱动、则组合输出可能处于中间状态。) 如果您探查 DIN 线和 DOUT、以查看信号的"下降"是否与特定数据模式对应、这可能有助于进行调试。 仔细检查 V+和 V-信号以查看它们是否显示相同的行为也很有用。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们将 C564、C565、C566、C567从0.1uF 更改为0.47uF、问题似乎已经解决。
    这些电容器是否有任何影响代码损坏的原因?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    理论上重要的是 飞跨电容器和储能电容器之间的电容比。 您可以参阅此帖子以了解详情。

    要调试此问题、您可以断开 负载与所有 Tout 引脚的连接、并检查 V+和 V-引脚的电压。 在没有任何负载的情况 下、V+和 V-电压应保持在5.4V 和-5.4V 左右。 您还可以比较 两个电容器配置之间的 V+和 V-电压。 如果它们看起来都很好、您 可以  逐个添加负载来找出原因。

    请告诉我们这些信息是否有用。

    此致、

    Hao