This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740498/ts3usb221a-ts3usb221a

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

您好:

我们使用的是 IC TS3USB221ARSER、我对此有疑问。

我们知道这个 IC 是一个 USB 开关、我们是否可以交换 公共端口和端口1端口2的 D+和 D-、就像 USB_DPS 链接到 D-,、USB_DMS 链接到 D+一样?

此致

Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiang

    TS3USB221是一款无源开关、因此只要您在主机和器件之间保持正确的连接、就可以交换引脚。

    谢谢
    David