This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A 的连接

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740476/ts3usb221a-connection-of-ts3usb221a

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

你好

如果所有通用 USB 端口和 USB 端口1、USB 端口2的 D+和 D-都是反向连接,是否可以进行此连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fandy

    TS3USB221是一款无源开关、因此只要您在主机和器件之间保持正确的连接、就可以交换引脚。

    谢谢
    David