This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:VCC 电压电平

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740367/ts3usb31e-vcc-voltage-level

器件型号:TS3USB31E

您好!

Vcc 的建议工作电压范围为2.25V 至4.3V。  考虑到我们将其用于 D+/D-@ 3.3V、我们是否应该始终选择3.3V 作为 Vcc 电平?  还有其他注意事项吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    您可以在3.3V 时使用 VCC、您对 D+/D-电压和 VCC 电压有何顾虑?

    谢谢
    David