This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:将 HD3SS460 + HD3SS213串联

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739990/hd3ss460-put-hd3ss460-hd3ss213-in-series

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: HD3SS213

大家好、

我的客户正在考虑使用 HD3SS460从 USB Type-C 电缆接收显示端口1.2a 信号。
此外、他 还考虑将 HD3SS213用于在其电路板上的 HD3SS460之后切换 DisplayPort1.2a 信号。

我担心是否可以 将无源开关(HD3SS460+HD3SS213)串联。
我可以有你的建议吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    您是否有一个可以共享的方框图、其中显示了整个 DP 信号路径?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的支持。
    我可以在离线模式下共享客户的原理图。
    您可以给我发送私人邮件吗?

    如果您不能、我会输入我的电子邮件地址。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    请接受我的友谊请求。

    谢谢
    David