This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:自适应 EQ 调优

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, DS80PCI810, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740505/sn75lvpe802-adaptive-eq-tuning

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810DS125BR111

您好!

 SN75LVPE802是否具有自适应 EQ 调优功能、可根据主机和器件之间的链路训练结果自动调整 EQ 设置?  如果没有、我们是否有其他具有此功能的 PCIe 转接驱动器?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    对于 使用链路训练的 PCIe 链路、我建议使用 DS125BR111或 DS80PCI810。  在任一种情况下、转接驱动器的 CTLE 设置都不是自适应的、但 DS125BR111具有对 PCIe Tx 均衡透明的线性输出驱动。  这使得系统组件能够进行更优化的培训、其中包括转接驱动器补偿。

    此致、

    Lee