This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:PCIe Gen3时钟开关

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739889/hd3ss3202-pcie-gen3-clock-switch

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件: LMK00334

你(们)好,先生  

我是否可以将 HD3SS3202用于 PCIe 时钟多路复用器?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不会使用无源多路复用器来分配 PCIe 时钟信号。  由于这是一个无源双向器件、时钟驱动器将同时看到两个负载、并且在这种情况下存在信号交互的可能性。

    我建议使用 LMK00334 这样的有源时钟分配器件。  它具有极低的附加 RJ、并且与 PCIe 时钟信号兼容。

    此致、

    Lee