This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:为 SGMII 设置了自举引脚

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739328/dp83867e-strapping-pins-set-for-sgmii

器件型号:DP83867E

大家好、我将使用具有 SGMII 输入的 DP83867E 收发器。 我需要一些有关设置自举引脚的帮助。 到目前为止、我拥有以下内容:

RX_DO 模式4

RX_D2模式4

RX_CTRL 模式4

GPIO_0模式4

GPIO_1模式4

LED_2模式4

LED_1模式4

LED_0模式4

RX_D1和 RX_D3分别具有与 RX_D0和 RX_D2相同的自举引脚电阻器。

理想         Rhi     理想 Rlo

1                打开打开              

2                10K               2.49K

3               5.76K            2.49K

4              2.49K            打开  (第36页说明 RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3为 SGMII 使用 Rhi 4K 和 Rlo 10K)

因此、我应该具有以下内容

RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3的 RHI 使用4K 欧姆  

RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3的 Rlo 使用10K Ω

RX_CTRL、GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1、 LED_0使用2.49千欧

RX_CTRL、GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1、 LED_0使用开路

请告诉我是否具有正确的电阻值。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ARM_5F00_DSP-36.pdf

    我附加了电路的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自举设置应与您的应用需求保持一致。

    要配置什么 PHY 地址?,是否要禁用 Auto-Neg 等...


    只有我的注释是 GPIO_0:模式4不适用。 您应选择模式1或模式4。 请参阅数据表表表表6的"4级搭接"以了解为每个引脚配置的搭接。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、

    大家好、感谢您回复我的帖子。 在第36页的数据表中、显示对于 RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3为 SGMII 使用 Rhi 4K 和 Rlo 10K)、因此其他引脚将使用表5中的电阻器。 例如、如果我希望 GPIO_1设置为模式4、那么我将为 Rhi 使用2.49K、这是正确的吗?

    最后、我将使用 SGMII、因此在 GPIO_0上、我将选择模式1、这是正确的吗? 您会说"Choose Mode 1 or Mode 4 (选择模式1或模式4)"。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    SGMII 有6个信号、即 SGMII_SON/SOP、SGMII_SIN/SIP、在 RX_D3/D2、RX_D1/D0、TX_D0/TX_D1之间定义的 SGMII_COP/CON。 鉴于 SGMII 是 LVDS、为了平衡信号、如果您的应用需要在其中一个引脚上设置自举、例如 SGMII_SON/SOP、则两个引脚上都需要使用相同的自举。 我希望这一点得到澄清。


    请根据您的应用需要选择搭接。 唯一的要求是通过保持对上的自举值相同来平衡差分信号。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我了解了。 谢谢你