Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
大家好、我将使用具有 SGMII 输入的 DP83867E 收发器。 我需要一些有关设置自举引脚的帮助。 到目前为止、我拥有以下内容:
RX_DO 模式4
RX_D2模式4
RX_CTRL 模式4
GPIO_0模式4
GPIO_1模式4
LED_2模式4
LED_1模式4
LED_0模式4
RX_D1和 RX_D3分别具有与 RX_D0和 RX_D2相同的自举引脚电阻器。
理想 Rhi 理想 Rlo
1 打开打开
2 10K 2.49K
3 5.76K 2.49K
4 2.49K 打开 (第36页说明 RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3为 SGMII 使用 Rhi 4K 和 Rlo 10K)
因此、我应该具有以下内容
RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3的 RHI 使用4K 欧姆
RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3的 Rlo 使用10K Ω
RX_CTRL、GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1、 LED_0使用2.49千欧
RX_CTRL、GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1、 LED_0使用开路
请告诉我是否具有正确的电阻值。
谢谢、
Joe