This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:数据表显示了两种不同尺寸的散热焊盘?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738666/tusb522p-datasheet-shows-two-different-sizes-for-thermal-pad

器件型号:TUSB522P

TUSB522P 数据表(2017年11月修订)显示散热焊盘的尺寸为2.8x2.8 (第16页)。 但是、我的客户收到了带有2.1x2.1散热焊盘的样片。 进一步调查显示、在附录中、另一封装图显示为2.1x2.1散热焊盘。  

1、正确的焊盘尺寸是多少?
2.器件型号不允许区分两种焊盘尺寸。 我的客户如何确保始终获得相同的焊盘尺寸?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef

    我将检查此问题并返回给您。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    我们需要快速信息、因此我们必须生成或更改布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否已经回答了 Josef 提出的问题?

    请注意、我们的客户需要这些信息才能推进其设计。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stani

    正确的焊盘尺寸为2.1mm。 我们将更新数据表以删除2.8mm 焊盘封装。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 David。

    此致
    Stani