This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:连接 DP83849IF 与 AFBR-5803

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735690/dp83849id-interfacing-dp83849if-with-afbr-5803

器件型号:DP83849ID

您好!

我有与本主题相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/537702
->如何正确连接 LVPECL

遗憾的是,没有答案菜单 d,但该主题已经结束。

我想知道该网络的电阻值、尤其是 RX 路径的电阻值。
在收发器端、我使用150R 连接到接地端、如 AFR-5803的应用手册中所述。
然后是交流耦合。 最后、我可以选择安装信号网络/高阻抗电压偏差器、甚至并联终端。

根据 DP83849ID 的数据表、它应该是130R 至 VCC (3、3V BTW)、而80R 至接地。 但这不会导致2V LVPECL 的直流偏置。
这将导致~1、3V 的偏移、适合 Vcc-2V 的常见已知值。  

但最终必须满足接收器的输入电平、在本例中为 DP83849ID 器件。
对于光纤模式、我找不到相应的注释。 关于提到的另一个主题、我更加困惑、似乎一点也不清楚。

如果有人能给我一些建议、那会很好。

此致
Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    如前所述、对于 RX 路径、您需要满足 DP83849接收器要求。 这可以通过数据表和 EVM 上所示的端接来实现。 如果您对接收器的参数有更多疑问、我认为我们可以与您分配的 FAE 离线讨论。 我还提醒一位同事、可能能够在这里为您发布接收者的要求。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的回复。
    遗憾的是、DP83849的数据表未显示我的场景:RX 路径的交流耦合。 因此、我想上述端接不起作用、因为直流偏移将大约为1、3V、而不是2V 加上+- 0、4V 的摆幅。 但您的是正确的、这取决于接收器需求。
    但是、由于我在数据表中找不到接收引脚的规格(意味着高低电平)、我不清楚该怎么做。
    如果您能够分享这些价值观、那将会很棒。
    顺便说一下、您是否有更改为 DP83849的 TX 线路提供了 SPICE 模型? 因此、我可以仿真接收器侧的信号完整性。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、
    希望您能通过 FAE 获得答案。 我要关闭此主题。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但愿如此。 但到目前为止,它似乎没有得到令人满意的答案
    对于其他用户、最好在此处获得此问题的答案。
    我的第一个问题中提到的主题有相同的问题。 在这里、解决方案/答案也不可见。 我认为这不是一个论坛/社区应该发挥的作用。

    此致 Benjamin