This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:更新了保持采样电压

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739444/lmh1983-update-holdover-sampled-voltage

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问

[问题]

保持式 ADC 和 DAC 的采样率是多少?

我想知道保持采样电压的更新间隔。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    另一方面、我不知道保持 ADC/DAC 的采样率、但我将看到我是否可以为您找到此信息。

    我能否问、从失锁的时刻开始、是否需要回顾历史记录时间?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothime-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。

    他们可能不需要从失去锁的那一刻起的回顾历史记录时间。

    他们想要了解保持 ADC/DAC 的采样率的背景如下。
    一个想法是、当基准丢失时、他们尝试在自由运行模式下使用它。
    他们计划定期回读0x16和0x17、以便通过寄存器0x18和0x19的内容设置 VCXO 控制电压。
    他们想知道保持 ADC/DAC 的采样率、以指读回的间隔。

    我可以就上述信息获得您的帮助吗?
    请告诉我是否缺少信息。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede-San、

    它需要13个 HSYNC 脉冲才能得到1个 ADC 值。 因此、如果他们的采样速度比这慢、他们应该能够实现他们的目标。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothime-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解您的答案。
    我会告诉我的客户您的答案。

    此致、
    Kaede Kudo