This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102、402

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740184/ds80pci102-ds80pci102-402

器件型号:DS80PCI102

该系列中的器件是否还符合 AEC Q100 2级标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gert、

    这些器件目前仅在工业温度范围内。  它们没有 AECQ 认证。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gert、

    请您通过电子邮件与我联系、以便我们了解如何提供帮助。 以下是我的电子邮件地址:Nasser.mohammadi@ti.com

    此致、Nasser