This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:单线 UART 保护

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740223/tpd2s300-single-wire-uart-protection

器件型号:TPD2S300

我正在考虑将 TPS2S300用于最初设计用于的其他应用。 我的客户有一条 UART 线路(115kbps、3.3V)、可能会短接到22V 线路。 我想使用 TPS2S300来保护系统。 我的问题是:

1.我可以将两条 CC 线路合并为一条并将其用作 UART 通信中的 TX、还是应该将一条 CC 线路保持断开状态?

2.您是否看到将此部件用于此用途时出现任何问题? 您有更好的建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我正在努力让您与该器件的正确代表取得联系。 请留出一些时间。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    主要注意事项:
    -如果客户为 VM 引脚提供的电压小于8.7V、则 TPD2S300的 RON 将从1.3Ohm (最大值)@ 0.49V (低信号)更改为18.7Ohm (最大值)@ 2.45V (对于3.3V、应与 RON 最大值相同)。 该 UART 信号的端接阻抗是多少? 是50欧姆吗? 如果为50欧姆、18.7欧姆(最大值)可能会使信号衰减相当多的一个位、需要考虑这一点。 它是否远大于18.7欧姆? 我不担心。

    -如果客户为 VM 引脚提供大于8.7V 的电压、则每个开关的 RON 始终为低 RON、小于0.608 Ω(最大值)。 即使 UART 的系统阻抗为50欧姆、我也不关心这里的 TPD2S300的 RON。

    对于一阶、我希望它们不会将两个开关并联、这是之前未测试过的。

    谢谢、

    Michael Koltun