This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:1:9配置

Guru**** 2765595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740012/tusb8042-1-9-configuration

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件:TUSB2036

你好

 

我想实现 USB3.0 1:9集线器(USB3.0 x 6 + USB2.0 x 3)。

我想确认以下配置是否正常工作。

此配置没有问题吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、这是可能的、但请注意、TUSB2036是 USB 全速集线器、而不是 USB 高速集线器。

    永久连接到集线器的端口应在 EEPROM 中标记为不可拆卸、或使用 SMBus 以符合 USB 规范。

    此致、

    JMMN