This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS08MB200:如何连接未使用通道的引脚

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740005/ds08mb200-how-to-connect-pins-of-an-unused-channel

器件型号:DS08MB200

由于一个通道未使用、我将按照数据表中的说明将使能信号连接到 GND。

如何连接芯片的差分输入、它们是否可以保持开路?

对于 VCC 引脚上的阻断电容器是否有任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是连接使能信号将禁用输出侧。

    对于输入:

    输入失效防护偏置

    可使用外部上拉和下拉电阻器提供足够的失调电压、以实现输入失效防护

    开路条件下的电流。 此配置通过一个上拉电阻器将正 LVDS 输入引脚连接到 VDD

    负 LVDS 输入引脚通过下拉电阻器连接到 GND。 上拉和下拉电阻器

    应在5kΩ Ω 范围内、以最大限度地减少驱动器的负载和波形失真。

    对于电源引脚:

    我建议为每个引脚使用一个0.1uF 电容器。

     

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    非常感谢您提供的信息。

    此致、
    Thomas