This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:Read_EN ->ALL_DONE

Guru**** 2537510 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740013/ds125br800-read_en---all_done

器件型号:DS125BR800

创建 PCIe x8转接驱动器卡时、我想使用两个 DS125BR800芯片:一个用于 TX、另一个用于 RX 通道。  
两个芯片都应从板载 EEPROM 中读取均衡信息。  根据应用报告 SNLA228 (第4页)、为了消除与 EEPROM 的冲突、我应该将第一个 DS125BR800的 ALL_DONE 连接到第二 个 DS125BR800的 READ_EN。  

问题是:我应该直接将 ALL_DONE 连接到 READ_EN、还是应该使用晶体管来创建从高电平到低电平的转换(数据表 DS125BR800的第4页显示"使用外部 EEPROM 时、从高电平到低电平的转换会启动来自外部 EEPROM 的负载")?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksandr、

    All_DONE 输出将自行创建转换、无需外部晶体管。  加电期间、它将变为高电平、然后在器件完成 EEPROM 负载后转换为"低电平"。  从而启动下一个器件。

    此致、

    Lee