This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:差分 I/O 额定值

Guru**** 2839260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740220/sn75lvpe802-rating-of-differential-i-o

器件型号:SN75LVPE802

您好!

请让我确认差分输入的绝对最大额定值。 我知道、当没有 Vcc 时、我们可以在差分输入上施加小于4V 的电压。 我的理解是否正确?

此致、

萨托斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satosni、

    是的、输入振幅绝对最大值为-0.5V 和4V。  如果器件未通电且共模处于 GND 电势、则输入振幅大于1V 时、可能会超过-0.5V

    此致、

    Lee