This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:支持 SFP 和 SFP+

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740075/ds100br210-supporting-of-sfp-and-sfp

器件型号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

您好!

DS100BR210是否支持 SFP? DS100BR210支持 SFP+?

我认为 DS100BR210在下面的帖子中支持 SFP+。
e2e.ti.com/.../613797

但 DS100BR210不支持 SFP、因为 WEBENCH 在选择 SFP 选项卡时未显示 DS100BR210的解决方案。

是这样吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    在许多情况下、DS100BR210可支持 SFP/SFP+。  WEBENCH 中没有列出它。

    我还会考虑用于 SFP/SFP+应用的 DS110DF111。  重定时特性可使设计一个良好的信号完整性解决方案更加容易、从而满足所有眼罩要求。

    此致、

    Lee