This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:SN65HVDA100能否替代 TJA1021?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740028/sn65hvda100-q1-can-sn65hvda100-replace-tja1021

器件型号:SN65HVDA100-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA100TLIN1029-Q1

大家好、

我想知道  SN65HVDA100是否可以替代 TJA1021? 它是 最好的吗?

我的客户还在当前项目中使用 UJA1023、我们是否有器件可以更换?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    是的、SN65HVD100-Q1具有与 TJA1021相同的引脚布局和功能、可用作替代产品。 如果应用中不需要 WAKE 和 INH 功能、您可能还需要考虑更新的 TLIN1029-Q1器件。

    但是、我们没有任何 UJA1023的直接替代产品。 我有兴趣了解更多有关应用需求的信息、因此我将与您私下联系。

    此致、
    最大