请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83640 尊敬的团队:
在数据表中、VREF 与 GND 之间应连接一个4.87千欧1%的电阻器。
请解释电阻值固定的原因以及 Vref 寄存器的功能。 我可以找到该函数的说明。 如果客户连接其他寄存器值、应用程序会产生什么副作用? 如果有计算该值的公式、或者有电阻器的最小值/最大值、请告诉我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在数据表中、VREF 与 GND 之间应连接一个4.87千欧1%的电阻器。
请解释电阻值固定的原因以及 Vref 寄存器的功能。 我可以找到该函数的说明。 如果客户连接其他寄存器值、应用程序会产生什么副作用? 如果有计算该值的公式、或者有电阻器的最小值/最大值、请告诉我。
谢谢你。