This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:Vref 的函数

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740021/dp83640-function-of-vref

器件型号:DP83640

尊敬的团队:  

在数据表中、VREF 与 GND 之间应连接一个4.87千欧1%的电阻器。  

请解释电阻值固定的原因以及 Vref 寄存器的功能。 我可以找到该函数的说明。 如果客户连接其他寄存器值、应用程序会产生什么副作用? 如果有计算该值的公式、或者有电阻器的最小值/最大值、请告诉我。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nam、

    这用于校准线路上的输出电压。 错误的值可能会影响 MDI 线路上的输出摆幅。

    电阻器必须具有相同的值、精度为1%。

    此致、
    GET