This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:布局问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737884/tusb8041-layout-question

器件型号:TUSB8041

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 TUSB8041I。

从 TUSB8041I 芯片到 USB3.0连接器的 USB2.0和 USB3.0下行信号使用6个过孔以及盲孔和埋 孔的组合。

最大布线长度在规格范围内。

是否可以接受? 我们是否会面临任何 SI 问题?

非常感谢。

从 TUSB8041I 芯片到 USB3.0连接器的 USB2.0和 USB3.0下行信号使用6个过孔以及盲孔和埋 孔的组合。

最大布线长度在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    每条布线上有6个过孔吗? 这很有很多。 差分布线的长度是否良好匹配? 迹线有多长?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    匹配的差分迹线小于1mil。

    最大差分布线长度为6英寸。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CK、

    布线长度匹配和长度是可以接受的、但每条布线中有6个过孔可能会导致信号质量问题。 我希望 USB 2.0能够处理额外的过孔、而无需太多顾虑、但对于 USB 3.0上更高的信令速率、所有这些过孔都可能是一个问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    感谢您提供的宝贵信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    客户希望再次确认。

     正如所说的,6个过孔不是通孔,它是盲孔和埋孔的组合。

    在本例中、 我们还会遇到信号质量问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CK、

    是的、即使过孔是盲孔/埋孔、它仍然会在信号布线中增加不连续性。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复。