请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 尊敬的先生:
我们的客户正在使用 TUSB8041I。
从 TUSB8041I 芯片到 USB3.0连接器的 USB2.0和 USB3.0下行信号使用6个过孔以及盲孔和埋 孔的组合。
最大布线长度在规格范围内。
是否可以接受? 我们是否会面临任何 SI 问题?
非常感谢。
从 TUSB8041I 芯片到 USB3.0连接器的 USB2.0和 USB3.0下行信号使用6个过孔以及盲孔和埋 孔的组合。
最大布线长度在规格范围内。